990-5452N-006

Cambiar la contraseña de usuario

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > Cliente > Inicializar contraseña.
  2. Escriba Nueva contraseña y Confirmar contraseña y termine con OK .
  3. Pulse Cerrar o el botón X para salir de la pantalla emergente Restablecer la contraseña de usuario.
  4. Pulse el botón de inicio para cerrar la pantalla de configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?