990-5452N-006

Configurar los ajustes de la pantalla

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > ​​Pantalla.
  2. Establezca el brillo de la pantalla mediante el indicador Brillo. Pulse + para aumentar el brillo y pulse para reducirlo.
  3. Establezca la duración de la retroiluminación. Elija entre 1, 2, 5, 10, 15 o 30 minutos.
  4. Establezca el idioma de la pantalla.
  5. Configure la red pulsando el botón Configuración de red y escribiendo en los campos Dirección IP, Máscara de subred y Puerta de enlace. Confirme con OK.
  6. Pulse el botón de inicio para cerrar la pantalla de configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?