990-5452N-006

Configurar la prueba automática de la batería

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > Batería > Prueba.
  2. Defina las opciones deseadas para la prueba automática de la batería:
    1. Intervalo de prueba de batería: seleccione el intervalo deseado para las pruebas de batería. Elija entre las opciones siguientes: Nunca, Cada 52 semanas, Cada 26 semanas, Cada 12 semanas, Cada 8 semanas, Cada 4 semanas, Cada 2 semanas o Una vez a la semana.
      NOTA: Si efectúa pruebas de batería con demasiada frecuencia podría reducirse el tiempo de vida de las baterías.
    2. Hora de inicio prueba de batería: Seleccione la hora del día a la que debe realizarse la prueba (en formato de 24 horas) y confirme con Intro.
    3. Día de la semana: prueba de batería: Seleccione el día de la semana en el que debe realizarse la prueba y confirme con Intro.
  3. Una vez realizada la configuración, pulse OK para confirmar los cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?