Configurar los contactos de entrada
- En la pantalla, seleccione y seleccione el contacto de entrada que desea configurar.
- Elija entre las siguientes opciones:
Entrada personalizada 1: Entrada de uso general.
Fallo detectado por supervisión de las baterías externas: Entrada para indicar que la supervisión de batería externa ha detectado un fallo.
Entrada personalizada 2: Entrada de uso general.
La ventilación de la sala de baterías no funciona: Entrada para indicar que la ventilación de la sala de baterías no funciona. Cuando la entrada esté activa, se apagará el cargador de la batería.
Fallo de conexión a tierra: Entrada para indicar que existe un fallo de conexión a tierra.
Suministrado por Genset: Entrada para indicar que el SAI está funcionando con el generador. La corriente de carga de la batería se reducirá al valor establecido por Schneider Electric durante la puesta en marcha.
Inhibir transferencia desde derivación estática: Cuando esta entrada está activa, y el sistema entra en un modo de derivación estática solicitada o de funcionamiento en derivación estática forzada, el sistema se bloqueará en derivación estática durante todo el tiempo en que la entrada esté activa.
Alarma leve de almacenamiento de energía externo: Entrada para indicar que la supervisión de almacenamiento de energía externo informa de una alarma leve.
Alarma grave de almacenamiento de energía externo: Entrada para indicar que la supervisión de almacenamiento de energía externo informa de una alarma grave.
Forzar el apagado del cargador: Entrada que fuerza el apagado del cargador.
Volante de inercia no operativo: Entrada para indicar que el volante de inercia no funciona.
Deshabilitar Modo de alta eficiencia: Entrada para deshabilitar el uso del modo de alta eficiencia
Solicitar funcionamiento en derivación: Entrada que transferirá el SAI al funcionamiento en derivación estática solicitada si se cumplen las condiciones para una transferencia.
Forzar el funcionamiento con batería: Entrada que forzará una transferencia al funcionamiento con batería.
Reserva de energía distribuida: Entrada que activará el modo Reserva de energía distribuida. Fallo a tierra de DC presente: Entrada que activará las alarmas por fallo a tierra de DC. Comando para impedir la transferencia al funcionamiento en derivación del SAI: Entrada que impedirá que se transfiera el SAI al funcionamiento en derivación. - Pulse Acep para guardar la configuración.