990-5452L-006

Configure los disyuntores de distribución de salida

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > Cliente > Configuración de salida.
  2. Seleccione Presente para los disyuntores de distribución de salida que están disponibles en el sistema en paralelo.
  3. Seleccione Presente para el Disyuntor de banco de carga si es parte del sistema en paralelo e indique si el interruptor del banco de carga es Ascendente de SIB o Descendente de SIB.
  4. Pulse OK para confirmar la configuración.
  5. Pulse el botón de inicio para cerrar la pantalla de configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?