990-5452M-037

执行电池 SPoT 模式测试

注: 电池 SPoT 模式测试仅在部分国家/地区合法。请参阅当地/国家相关法规。

前提条件:

  • 设备输出断路器 UOB 必须断开。

  • UPS 运行模式必须为请求静态旁路模式

  • 电池断路器 BB 必须闭合

  • 必须确保无检测出的监视故障

  • 静态开关输入断路器 SSIB 必须闭合。

  • 输出电压和频率必须在预定限值内

该功能可执行电池放电测试,且无需负载组。在电池 SPoT 模式测试过程中,逆变器将处于开启状态且 UPS 处于请求静态旁路模式。在测试过程中,UPS 会执行电池运行时间校正测试,并对运行时间进行相应调整。

输出功率可以手动调整,负载范围 0 ~ 100%,应尽可能接近工作条件。

当电池电压达到关机水平或预定义放电水平时,电池 SPoT 模式测试即会停止。

注: 电池 SPoT 模式必须由施耐德电气在服务配置期间启用,以确保该模式可用。
  1. 在显示屏的主屏幕上,选择SPoT模式 > 电池 SPoT 模式
  2. 查看所有电池 SPoT 模式屏幕,确保满足测试所需的前提条件。
  3. 设置电池放电水平和输出功率水平。
  4. 点击启动电池 SPoT 模式按钮
    注: 如果想要手动停止电池 SPoT 模式测试,请点击中止电池 SPoT 模式按钮。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?