EIO0000005086.01

简介

使用面板类型时,您可以用相同显示器类型更换显示模块。

  • 以下设置存储在显示模块上。如果更新显示模块,这些设置将恢复为出厂默认设置。有关重新设置,请参阅 Launcher。也可在 Windows® 设置中设置亮度。

    • Buzzer

    • Brightness

    • Calibration

    • Front USB

    • Touch Mode

  • 更换显示模块时,先前设置的亮度可能无法正确反映。更换显示模块后,请重新启动产品两次后再使用。

  • 当使用 Window Locker 保存窗口显示位置时,更换显示模块可能会导致窗口显示不正确。更换显示模块后,请使用 Window Locker 再次保存显示位置。

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。
  • 在安装或拆卸产品之前,从本产品和电源上拔下电源线的插头。
  • 在有需要的地方和时候,务必使用具有合适额定电压的设备来检测是否断电。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
  • 操作本产品时,只使用指定的电压。本产品设计使用 12 到 24 Vdc。在供电之前,务必检查您的装置是直接供电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.