EIO0000005086.01

Calibration

校准触摸坐标。

注:
  • 请勿使用控制面板进行校准 Tablet PC Settings > Adjustment。如果需要触摸屏校准,请使用此处显示的校准方法。

  • 在运行校准之前,在Windows显示设置中,将相关显示的[比例和布局]设置为100%。使用其他缩放比例设置,您无法正确校准。

模拟电阻膜和投射式电容(P-CAP)显示器之间的Calibration屏幕说明不同。按照屏幕说明进行校准。

模拟电阻膜显示器

投射式电容显示器

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.