EIO0000005086.01

维护附件

产品名称

产品编号

显示模块

12 英寸显示模块

HMIDM6600TM*1

15 英寸显示模块

HMIDM6700TM*1

10 英寸宽屏显示模块

HMIDM6500WC*1

12 英寸宽屏显示模块

HMIDM6600WC*1

15 英寸宽屏显示模块

HMIDM6700WC*1

19 英寸宽屏显示模块

HMIDM6800WC*1

22 英寸宽屏显示模块

HMIDM6900WC*1

安装垫圈

用于12”的安装垫圈(1/套)

HMIZD56

用于15”的安装垫圈(1/套)

HMIZD57

用于10”宽屏的安装垫圈(1/套)

HMIZD55W

用于12”宽屏的安装垫圈(1/套)

HMIZD56W

用于15”宽屏的安装垫圈(1/套)

HMIZX57W

用于19”宽屏的安装垫圈(1/套)

HMIZCWG8W1

用于22”宽屏的安装垫圈(1/套)

HMIZCWG9W1

安装紧固件 (4 个/套)

HMIZCAF1

电源连接器 (DC) (5 个/套)

HMIZCCNDC1

*1 包括以其它字符结尾的型号。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.