EIO0000005086.01

装箱物品

我们已经对该产品的包装进行了仔细的质量检查。 如果您发现有损坏或有任何物品损失,请立即与您当地的经销商联系。

主机模块

确认包装箱中包含此处列出的所有物品:

  1. Harmony P6 基本型主机 x 1

  2. USB 电缆紧固夹(A型) x 2 套 (2个夹子与2条线扎)

  3. USB 电缆紧固夹(C型) x 1 套 (1个夹子与1条线扎)

  4. 直流电源连接器 x 1

  5. M4 螺钉 x 4 (用于安装显示模块)

面板类型

确认包装箱中包含此处列出的所有物品:

  1. Harmony P6 基本型号 x 1

  2. 安装垫圈 (已装配在产品上) x 1

  3. 安装紧固件(用于在面板上安装):

    4 件 (用于 12 英寸, 10 英寸 宽屏和 12 英寸 宽屏型号)

    8 件 (用于 15 英寸, 15 英寸 宽屏, 19 英寸 宽屏和 22 英寸 宽屏型号)

  4. USB 电缆紧固夹(A型) x 2 套 (2个夹子与2条线扎)

  5. USB 电缆紧固夹(C型) x 1 套 (1个夹子与1条线扎)

  6. 直流电源连接器 x 1

产品修订和二维码

您可从设备产品标签上找到产品版本(PV)和软件版本(SV)。

您也可以使用产品标签上的二维码检查本手册的内容。确认下面二维码的位置和参考手册。

  1. 该标志表示您可以通过二维码查阅本手册的接线要求。请参阅 电源接线

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.