EIO0000005086.01

更改UEFI BIOS密码

出于安全原因,请务必更改默认密码(Pw#12345)。下面介绍更改密码的过程。
注: 密码至少需要 8 个字符。
  1. 显示BIOS屏幕。请参阅 UEFI BIOS设置菜单
  2. 选择 Security(安全)。
  3. 选择 Administrator Password(管理员密码)。
  4. Enter Current password(输入当前密码)对话框显示。输入当前密码。
  5. Create New Password(创建新密码)对话框显示。输入新密码。
  6. Confirm New Password(确认新密码)对话框显示。输入与步骤5相同的密码。
  7. 按 [F4] 键。
  8. Save & Exit Setup(保存并退出设置)对话框中选择Yes(是)。
  9. 产品重新启动。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.