EIO0000005086.01

卸载

卸载时,需要卸载以下两个应用程序。

  • Trellix Solidifier

  • Trellix Installer

卸载步骤如下。

  1. 选择设置按钮。
  2. Apps & features 中,选择 Trellix Solidifier
  3. 选择 Uninstall(卸载)。
  4. 遵循相同步骤,选择 Trellix_Installer,然后选择 Uninstall(卸载)。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?