EIO0000005086.01

主机模块 LED 指示

状态 LED

颜色

状态

说明

绿色

ON

S0(操作中)

橙色

ON

S3

闪烁

系统正在启动。

红色

ON

S4, S4 (混合关闭)*1, S5

-

OFF

G3 (电源关闭)

*1 Windows® 快速启动启用时 S4 (混合关闭) 是 S5

唤醒事件

下表显示了执行每个操作时设置为正常启动(S0)状态的状态。

ACPI 状态

电源状态

通电

电源按钮打开

Wake on LAN

触摸输入

USB 设备*1

S3

睡眠

S4

休眠

S4 (混合关闭)

休眠

S5

软关机

G3

机械关机

*1 仅限于支持远程唤醒功能的USB设备。

注: 如果在设置G3时打开电源,它将直接进入状态S0。

存储访问 LED

颜色

状态

说明

绿色

ON

正在访问存储。

-

OFF

未在访问存储。

错误 LED

颜色

状态

说明

红色

ON

检测到错误*1

-

OFF

正常操作

*1 检测到哪些错误取决于您使用的应用程序。要启用此功能,需要 API。请参阅 API

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.