EIO0000005086.01

将显示模块安装到主机模块上

注意
外围破裂
施加的扭矩请勿超过规定值。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 将显示模块放置在干净平整的表面上,并使屏幕朝下。
  2. 盖上主机模块,使其外形切合相应的参考线,并且您可以使安装销通过孔。
    1. 高级主机模块参考线

    2. 标准型主机/基本型主机指南

    3. 安装销

  3. 拧紧M4螺钉(4个)以安装主机模块。
    注: 需要 0.7 N•m (6.2 lb-in) 的力矩。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.