EIO0000005086.01

装上 USB 电缆紧固夹

使用USB设备时,在USB接口处安装USB电缆紧固夹,可防止USB电缆松脱。

警告
爆炸危险
  • 确保电源、输入和输出 (I/O) 接线符合 I 级、2 区类布线方式。
  • 请勿在 I 级, 2区, A, B, C 和 D 组以外的危险环境或位置使用本产品。
  • 请勿使用可能会削弱对 I 级、2 区适用性的替换组件。
  • 电路通电时,请勿断开设备,除非知道该区域没有达到易燃水平。
  • 把任何连接器连接到产品或从产品中拔下之前,请一定要先关闭电源。
  • 确保电源、通讯和附件连接没有让端口承受过多压力。考虑振动环境。
  • 将电源线、通讯电缆和外部附件电缆牢固地连接到面板或机柜。
  • 仅使用商业提供的 USB 线。
  • 仅使用非易燃性配置。
  • 在使用 USB 接口前请确认USB电缆紧固夹已安装在 USB 电缆上。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
注: 操作时请注意您的手指。因为夹具的边缘很锋利。
  1. 对于 USB A 型,将夹子装在 USB 接头外壳上标有 USB 标志的位置,使两者重叠。对于 USB A 型和 USB C 型,该夹子适用于长度为 27 至 43.5 mm (1.06 至 1.71 in) 的 USB 电缆接头。

    A. USB A型

    B. USB C型

  2. 请将夹子与 USB 电缆接头的外壳对齐。调整夹子开孔的位置。为了确保稳定性,请选择最靠近接头外壳基座的开孔。

    A. 将束条穿过这里。

  3. 如图所示,将束条穿过夹子开孔,环绕USB电缆后再穿过束条头。这样就将夹子装在了USB电缆上。

    注:
    • 请事先检查束条头的方向并确认其位置正确,使USB电缆穿过束条环,而束条可以穿过束条头。

    • 您可以用 HMIZCCLUSA 或 HMIYP6CLUSC 或其他市售的宽度为 4.8 mm (0.19 in) 且厚度为 1.3 mm (0.05 in) 的束条替代随附束条。

  4. 按下夹子上的搭扣,将步骤3中的电缆完全插入USB主机接口。确认夹子卡舌已将USB电缆锁紧在本产品上。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.