EIO0000005086.01

墙壁安装

用M4螺钉(4个)将产品安装到面板或墙壁上。

注:
  • 需要 1.5 N•m (13.3 lb-in) 的力矩。

  • 使用此安装方法时,接口侧(产品底部)必须朝下。

  • 为防止产品内部出现异常高温,请将产品完全垂直安装。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.