EIO0000005086.01

串行接口(主机模块上COM)

简介

该串口为非隔离式接口。SG(信号接地)和 FG(机壳接地)端子在产品内部进行连接。当串行接口为 D-Sub 时,将 FG 连接到外壳。

危险
电击和火灾
当使用 SG 端子将外部设备连接到本产品时:
  • 确保在设置系统时没有形成接地回路。
  • 当外部设备为非隔离式时,将 SG 端子连接到远程设备。
  • 为减少电路损耗,请将 SG 端子接地。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
通信失败
  • 请勿给所有连接的通讯端口造成太大压力。
  • 将通讯电缆牢固地连接到安装面板或机柜。
  • 使用带起重螺钉的 D-Sub 9 针连接器。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注: 使用额定电流。

RS-232C

D-Sub 9 针凸型接头

产品侧:

插脚号

RS-232C

信号名称

方向

说明

1

CD

输入

载波检测

2

RD(RXD)

输入

接收数据

3

SD(TXD)

输出

发送数据

4

ER(DTR)

输出

数据终端就绪

5

SG

-

信号接地(非隔离式)

6

DR(DSR)

输入

数据设置就绪

7

RS (RTS)

输出

请求发送

8

CS(CTS)

输入

可以发送

9

CI (RI)

输入

调用的状态显示

外壳

FG

-

机壳接地 (与 SG 共用)

推荐的带起重螺钉为#4-40 (UNC)。

RS-422/485

D-Sub 9 针凸型接头

产品侧:

插脚号

RS-422/485

信号名称

方向

说明

1

RDA

输入

接收数据 A (+)

2

RDB

输入

接收数据 B (+)

3

SDA

输出

发送数据 A (+)

4

ERA*1

输出

数据终端就绪 A (+)

5

SG

-

信号接地(非隔离式)

6

CSB*1

输入

允许发送 B (-)

7

SDB

输出

发送数据 B (-)

8

CSA*1

输入

可能会发送 A (+)

9

ERB*1

输出

数据终端就绪 B (-)

外壳

FG

-

机壳接地 (与 SG 共用)

*1 在 RS-422 中,只有在 UEFI BIOS 中选择 HMI 模式时,这些控制信号才可用。请参阅 主机模块上串行接口的设置

推荐的带起重螺钉为#4-40 (UNC)。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.