EIO0000005086.01

电气规格

主机模块

额定输入电压

12...24 Vdc

输入电压限制

9...36 Vdc

电压骤降/短时中断抗扰度

20.4 Vdc: 1 ms 或更低

功耗

最大

基本型主机: 45 W

当外部设备不需要供电时

基本型主机: 27 W

浪涌电流

30 A或更低

电介质强度

不适用 (非隔离式)

绝缘电阻

不适用 (非隔离式)

面板类型

额定输入电压

12... 24 Vdc

输入电压限制

9...36 Vdc

电压骤降/短时中断抗扰度

20.4 Vdc: 1 ms 或更低

功耗

最大

12": 57 W

15": 61 W

10" 宽屏:53 W

12" 宽屏:56 W

15" 宽屏:59 W

19" 宽屏:69 W

22" 宽屏:70 W

当外部设备不需要供电时

12": 39 W

15": 43 W

10" 宽屏:35 W

12" 宽屏:38 W

15" 宽屏:41 W

19" 宽屏:51 W

22" 宽屏:52 W

当屏幕关闭时(不给外部设备供电时)

29 W

浪涌电流

30 A或更低

电介质强度

不适用 (非隔离式)

绝缘电阻

不适用 (非隔离式)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.