EIO0000005086.01

如何运行System Monitor

本产品配备了我们原始的系统监视器,一个由Node-RED创建的仪表板。您可以使用Launcher中的System Monitor图标运行系统监视器。

系统监视器第一次启动时,Microsoft Edge设置屏幕会出现。Windows安全警报屏幕也会出现。如果允许网络的其它计算机使用仪表板,请选择Allow access(允许访问);如果不允许,请选择Cancel(取消)。

注: 在决定是否允许访问时,请认真考虑安全性。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.