EIO0000005086.01

初次启动

第一次启动产品时,将执行操作系统的初始设置。开机前请连接键盘和鼠标,然后按照屏幕上的说明定义设置。

注:

本产品需要设置登录密码,以减少未经授权访问,入侵和感染恶意软件的险。登录密码的条件如下。

字符数:从下面的可用字符中,至少需要3种类型和至少8个字符。登录密码不应包含帐户名中使用的字符串。

可用字符:

  • 欧洲语言的大写字母(A到Z,带有音调符号标记,希腊语和西里尔文字符)

  • 欧洲语言的小写字母(a到z,半高和音调符号标记,希腊语和西里尔文字符)

  • 基数10个数字(0到9)

  • 非字母数字字符(特殊字符):(~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/)此政策设置不会将货币符号(如欧元或英国镑)计为特殊字符。

  • 归类为字母字符但不大写或小写的任何Unicode字符。这包括亚洲语言的Unicode字符。

小心
设备损坏
无论Write Filter设置如何,请勿在启动本产品后立即关闭电源。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注意
数据丢失
初始设置期间请勿关闭电源。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.