EIO0000005086.01

附件

产品可能会更改或停产,恕不另行通知。请查看我们的网站了解最新信息。
www.se.com/docs

产品名称

产品编号

接口

M.2 RS-232C 隔离式 x 2

HMIYP6M2R23P2

M.2 RS-422/485 隔离式 x 2

HMIYP6M2R42P2

M.2 以太网 (GbE IEEE1588) x 1

HMIYP6M2ETH

全球 4G 蜂窝网络

HMIYP6M24GW

M.2 WiFi/蓝牙

HMIYP6M2WF

存储

M.2 SSD 128 GB (标准耐久性)

HMIYP6M2128L

M.2 SSD 128 GB (高耐久性)

HMIYP6M2128

M.2 SSD 256 GB (高耐久性)

HMIYP6M2256

M.2 SSD 512 GB (高耐久性)

HMIYP6M2512

SD 存储卡 64 GB

HMIYP6SD64GCX

存储器

DIMM 4 GB

HMIYP6DM4

DIMM 8 GB

HMIYP6DM8

DIMM 16 GB

HMIYP6DM16

线缆

4G 网络延长天线电缆 3 m (2 件)

HMIYP6CB4G3M

WiFi/蓝牙延长天线电缆 3 m (2 件)

HMIYP6CBWF3M

USB 前端电缆

XBTZGUSB

适配器

基本型主机书本安装适配器 (2 件侧装)

HMIYP6ADBMB

用于 HMIDT752 (15" 宽屏) 的面板开孔适配器*2

HMIZHAT7W1

用于 HMIDT952 (19" 宽屏) 的面板开孔适配器*2

HMIZHAT8W1

用于 Harmony iPC S-Panel PC (10" 宽屏) 的面板开孔适配器*2

HMIZPAT5W1

用于 Harmony iPC Modular Panel PC (12" 宽屏) 的面板开孔适配器*2

HMIZPAT6W1

用于 Harmony iPC Modular/S-Panel PC (15" 宽屏) 的面板开孔适配器*2

HMIZPAT7W1

用于 Harmony iPC Modular/S-Panel PC (19" 宽屏) 的面板开孔适配器*2

HMIZPAT8W1

用于 Harmony iPC Modular Panel PC (22" 宽屏) 的面板开孔适配器*2

HMIZPAT9W1

屏幕膜

用于 10" 宽屏的防眩光膜 (5 片/组)

HMIZCAG5W1

用于 12" 宽屏的防眩光膜 (5 片/组)

HMIZCAG6W1

用于 15" 宽屏的防眩光膜 (5 片/组)

HMIZCAG7W1

用于 19" 宽屏的防眩光膜 (5 片/组)

HMIZCAG8W1

用于 22" 宽屏的防眩光膜 (5 片/组)

HMIZCAG9W1

用于 12" 屏的屏幕保护膜 (5 片/组)

HMIZG66

用于 15" 屏的屏幕保护膜 (5 片/组)

MPCYK50SPSKIT

其它

基本型主机模块的M.2冷却套件*3

HMIYP6HSM2B

Trellix 许可

HMIYP6LSMCA

用于基本型主机的恢复 USB

HMIYP6RUSW10B

A型USB紧固夹 (5 件/组)

HMIZCCLUSA

C型USB紧固夹 (5 件/组)

HMIYP6CLUSC

*1 此为无源电缆。

*2 允许的面板厚度范围因面板开孔适配器而异。有关信息,请参阅面板开孔适配器说明手册。

*3 安装M.2 SSD时需要。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.