EIO0000005086.01

接口

注: 只使用安全特低电压 (SELV) 电路连接全部接口。

主机模块

串行接口 COM

异步传输

RS-232C/422/485 (非隔离式) x 2

(默认:RS-485)

数据长度

7 位或 8 位

停止位

1 位或 2 位

奇偶校验

无、奇校验或偶校验

流控制

硬件流控制:RTS/CTS (RS-232C), ERA/EAB/CSA/CSB (RS-422 HMI 型)*3

软件流控制:Xon/Xoff

自动方向控制

仅在 RS-485 中始终启用

回声消除

仅支持 RS-485*3

数据传输速度

2,400...115,200 bps

接头

D-Sub 9 针 (凸型)

USB (A 型) 接口

接头

USB 3.1 Gen1 (A 型) x 2

电源电压

5 Vdc ±5%

最大供应电流

900 mA/端口

最大传输距离

3 m (9.84 ft)

USB (C 型) 接口*1

接头

USB 3.1 Gen1 (C 型) x 1

电源电压

5 Vdc ±5%

最大供应电流

1.5 A/端口

最大传输距离

3 m (9.84 ft)

分辨率

60 Hz 时最高 4,096 x 2,304 像素

以太网接口

标准

IEEE1588,10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T, 支持Wake-on-LAN (WOL)*2

接头

模块插孔 (RJ-45) x 2

SD 卡接口

SD 卡插槽(存储) x 1

支持 SDXC UHS-I

DisplayPort

版本

V 1.2,支持双模式 (DP++)

分辨率

60 Hz 时最高 4,096 x 2,304 像素

*1 USB (C 型) 接口支持交替模式 (DisplayPort)。

*2 状态是 S4 (混合关闭) 时,Wake-on-LAN不可用。

*3 主机模块上串行接口的回声消除默认设置为不接收回声 (Enabled)。有关设置,请参阅 主机模块上串行接口的设置

显示模块

 

12 英寸 / 15 英寸

USB (A 型) 接口

接头

USB 2.0 (A 型) x 1

电源电压

5 Vdc ±5%

最大供应电流

500 mA

最大传输距离

5 m (16.4 ft)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.