EIO0000005086.01

主要特点

多语言支持

操作系统安装时包括了以下语言。

英语(默认)、日语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、俄语、瑞典语、简体中文和繁体中文。

UEFI BIOS

本产品配有UEFI BIOS。请参阅 UEFI BIOS

Launcher

显示已注册文件、程序和各种设置的图标的实用程序,通过它您可以使用简单的触摸操作执行各项工作。您可以使用针对Write FilterHORM设置的Launcher。请参阅 Launcher

System Monitor

我们提供Node-RED示例仪表板作为本产品的System Monitor(系统监视器)。您可以用这个仪表板监视您的系统。还可以通过编辑流程和创建自己的仪表板来构建自己的系统监视器。请参阅 System Monitor(系统监视器)

安全支持

此产品已启用Secure Boot。另外,通过购买 Trellix 许可证,您可以实现更安全的环境。请参阅 Trellix 软件

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.