EIO0000005086.01

RS-422/485 隔离式 x 2

装箱物品

  1. RS-422/485 模块支架

  2. M3 螺钉 x 3

  3. M.2 螺钉 x 1

  4. RS-422/485 M.2 卡

  5. 绝缘片

规格

  1. COM4

  2. COM3

产品编号

HMIYP6M2R42P2

异步传输

RS-422 (隔离式) x 2, RS-485 (隔离式) x 2

数据长度

7 位或 8 位

停止位

1 位或 2 位

奇偶校验

无、奇校验或偶校验

流控制

软件流控制:Xon/Xoff

自动方向控制

所需设置。请参阅端口设置

回声消除

始终启用

数据传输速度

2,400...115,200 bps

接头

D-Sub 9 针 (凸型)

M.2 键标识

键 B

该串口为隔离式接口。SG(信号接地)和 FG(机壳接地)端子在产品内部未连接。当串行接口为 D-Sub 时,将 FG 连接到外壳。

危险
电击和火灾
当使用 SG 端子将外部设备连接到本产品时:
  • 确保在设置系统时没有形成接地回路。
  • 当外部设备为非隔离式时,将 SG 端子连接到远程设备。
  • 为减少电路损耗,请将 SG 端子接地。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
通信失败
  • 请勿给所有连接的通讯端口造成太大压力。
  • 将通讯电缆牢固地连接到安装面板或机柜。
  • 使用带起重螺钉的 D-Sub 9 针连接器。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注: 使用额定电流。

针脚分配

RS-422:D-Sub 9 针凸型接头

模块侧:

插脚号

RS-422

信号名称

方向

说明

1

TxD-

输出

发送数据 -

2

TxD+

输出

发送数据 +

3

RxD+

输入

接收数据 +

4

RxD-

输入

接收数据 -

5

SG

信号接地(隔离式)

6

NC

无连接

7

NC

无连接

8

NC

无连接

9

NC

无连接

外壳

FG

机壳接地

推荐的带起重螺钉为#4-40 (UNC)。


RS-485:D-Sub 9 针凸型接头

模块侧:

插脚号

RS-485

信号名称

方向

说明

1

Data-

输入/输出

通信数据 -

2

Data+

输入/输出

通信数据 +

3

NC

无连接

4

NC

无连接

5

SG

信号接地(隔离式)

6

NC

无连接

7

NC

无连接

8

NC

无连接

9

NC

无连接

外壳

FG

机壳接地

推荐的带起重螺钉为#4-40 (UNC)。

安装 RS-422/485 模块

  1. 切断主机模块的电源。

  2. 触摸机罩或接地点(不是电源)将身上的静电放掉。

  3. 卸下主机模块正面的 3 个螺钉。

  4. 拆下可选接口盖。

  5. 在板上放置绝缘片。

  6. 将 M.2 螺钉插入 RS-422/485 M.2 卡的插槽。

  7. 将 RS-422/485 M.2 卡插入产品的插槽。

  8. 推入 RS-422/485 M.2 卡并使用 M.2 螺钉拧紧。

    注:
    • 建议使用1号十字螺丝刀。

    • 需要 0.2 N•m (1.77 lb-in) 的力矩。

  9. 将 RS-422/485 模块支架的端口电缆连接到 RS-422/485 M.2 卡上的插座。

  10. 将 RS-422/485 模块支架固定在产品上,并用 M3 螺钉拧紧。

    注: 需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。
  11. 将可选接口盖放在主机模块上。

  12. 用螺钉固定主机模块上的可选接口盖。

    注: 需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。

端口设置

使用RS-422/485隔离式 x 2时,终端电阻设置是必要的。参照下表设置。RS-485 和 RS-422 的切换也通过拨码开关进行配置。

DIP SW

OFF

ON

说明

1

正常

终端 (120 ohm)

默认:COM3 为 OFF

2

正常

终端 (120 ohm)

默认:COM4 为 OFF

3

RS–485

RS–422

默认:OFF

4

未使用 (禁用)

默认:OFF

除了拨码开关设置,还必须在 Windows® Device Manager 中设置这两个端口。

注: 使用此设置会自动启用自动方向控制。
  1. 打开 Windows® Device Manager。

  2. 打开 Ports

  3. 右键单击已分配 RS-485 或 RS-422 的端口。

  4. 选择 Properties,然后打开 Port Settings 选项卡。

  5. 选择 RS-485 复选框。

    注:
    • 即使对于 RS-422,也请选择 RS-485 复选框。

    • 请勿更改 RS-485 以外的任何设置。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.