EIO0000005086.01

性能规格

CPU

Intel Atom® Processor X 系列, x6211E (Dual Core)

Intel Atom® Processor X 系列, x6425E (Quad Core)

基础频率

1.30 GHz

2.0 GHz

最大加速频率*1

3.00 GHz

2级缓存

1.5 MB

内核数

2

4

线程数

2

4

主内存

双通道 DDR4,最高 3200 MHz (支持 In-Band ECC)*2

260 针 DDR4 SO-DIMM 插座 x 2,(最高 16 GB/插座,2 插座最高 32 GB)

显存

共享内存 (UMA)

最大分配大小:最多自动分配已安装主内存的一半

存储插槽

M.2 SSD SATA x 1, M.2 键 B , 类型 2242

SATA 速度:6 Gb/s, 3 Gb/s, 1.5 Gb/s

扩展槽

图形加速器

适用于第 10 代 Intel® Processors 的 Intel® UHD Graphics

BIOS

UEFI BIOS

操作系统

Windows®10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit)

监视计时器

超时设置可以是1到255秒或1到255分钟(使用API设置*3

Buzzer

*1 要启用 Turbo Boost,请参阅 Turbo Mode

*2 有关 In-Band ECC 的设置,请参阅 In-Band ECC

*3 请参阅 API

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.