EIO0000005086.01

简介

注意
数据丢失
使用 SD 卡时:
  • 务必定期备份 SD 卡数据。
  • 在访问SD卡时不要关掉或者重启本产品,也不要拔出SD卡。
  • 在将SD卡从本产品中拔出前,请停止SD卡上的所有操作。
  • 在将 SD 卡插入 SD 卡槽时,一定要注意方向正确。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
数据丢失
处理 SD 卡时:
  • 避免将 SD 卡放置在有静电或者电磁波存在的位置。
  • 避免将SD卡放置在阳关直射、散热体附近或其他可能产生高温的地方。
  • 请勿弯曲 SD 卡。
  • 拿放 SD 卡时要小心,防止掉落。请勿用 SD 卡敲击其他物体。
  • 请保持 SD 卡干燥。
  • 请勿接触 SD 卡接口。
  • 请勿拆解或改装 SD 卡。
  • 使用由本产品初始化的 SD 卡。您可能不能使用由其它装置初始化的 SD 卡。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注: 要进行备份,您可以将 SD 卡直接插入到计算机上的 SD 卡插槽,或用户从市场上购买的 SD 读卡器。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.