EIO0000005086.01

System Recovery

要恢复系统,需要恢复介质。准备购买的可选恢复 USB (HMIYP6RUSW10B),或通过 Recovery USB Creation Tool 创建的恢复 USB。

注:
  • 可选的恢复USB仅恢复操作系统。如果除恢复操作系统之外还需要备份,请参阅 系统备份

  • HORM启用时或刚从休眠中唤醒,系统备份或恢复将无法正常运行。先禁用HORM,然后关闭产品,之后再执行系统备份或恢复。

  1. 将恢复介质插入此产品。
  2. 打开产品。
  3. 启动屏幕显示时,按[F7]键。
  4. 输入密码(默认密码:Pw#12345)。
  5. 选择恢复介质名称。
    注: 可选的恢复 USB 名称以 “UEFI” 开头。(以下名称仅供参考。)
  6. 如果使用可选的恢复 USB 恢复系统,请选择 OK。要使用通过 Recovery USB Creation Tool 创建的恢复 USB 来恢复系统,请选择 Restore > OK

    使用可选的恢复 USB 时

    当使用一个通过 Recovery USB Creation Tool 创建的恢复 USB

  7. 选择要恢复的磁盘。如果只有一个存储器,则以下屏幕不会显示,并跳到步骤8。
  8. 如果您使用可选恢复 USB,或着通过Recovery USB Creation Tool 创建的恢复 USB 中只有一个备份文件 (*.wim 文件),请转到步骤9。
    当使用通过Recovery USB Creation Tool 创建的恢复 USB 时,请选择标有 "Other label" 的驱动器 > 选择wim 备份文件 > 选择Open
  9. 在确认屏幕中,选择OK(确定)。
  10. 恢复开始。
  11. 恢复完成并显示以下屏幕后,从产品中移除恢复介质,然后选择 RestartShutdown
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.