EIO0000005082.01

Nettoyage régulier

Nettoyage du produit

AVIS
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
  • Éteignez le produit avant de le nettoyer.
  • N'utilisez pas d'objets durs ou pointus pour actionner l'écran tactile.
  • N'utilisez aucun diluant, solvant organique ou acide fort pour nettoyer l'unité.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Lorsque ce produit est sale, essuyez-le avec un chiffon doux et sec ou un chiffon doux imbibé uniquement d'eau et bien essoré.

NOTE: Lorsque le produit est très sale, trempez le chiffon doux dans de l'eau avec un détergent neutre, essorez le chiffon et essuyez le produit en évitant l'étiquette du produit.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.