EIO0000005082.01

Comment exécuter System Monitor

Ce produit est équipé de notre propre system monitor - un tableau de bord créé par Node-RED. Vous pouvez démarrer system monitor à l'aide de l'icône de System Monitor dans Launcher.

La première fois que System Monitor est démarrée, l'écran de configuration Microsoft Edge s'affiche. L'écran Alerte de sécurité Windows s'affichera aussi. Sélectionnez Allow access si vous permettez à d'autres ordinateurs sur le réseau d'utiliser le tableau de bord ; sinon, sélectionnez Cancel.

NOTE: Lorsque vous décidez s'il faut autoriser l'accès, prenez en considération la sécurité.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.