EIO0000005082.01

Préparation du cordon d'alimentation CC

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Débranchez toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant de retirer tout capot ou élément du système, et avant d'installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble.
  • Coupez l'alimentation avant de câbler les bornes d'alimentation du produit.
  • Utilisez toujours un dispositif de mesure de la tension correctement calibré afin de vous assurer que l'unité est hors tension, lorsqu'il est indiqué.
  • Replacez et fixez tous les capots et éléments du système avant de mettre le produit sous tension.
  • Utilisez uniquement la tension spécifiée pour alimenter le produit. Ce produit est conçu pour une utilisation avec une alimentation de 12 à 24 Vcc. Vérifiez si votre équipement est une unité CC avant de le mettre sous tension.
  • Le produit n'est pas équipé d'un interrupteur ; vous devez donc en installer un sur la source d'alimentation.
  • Veillez à mettre à la terre la borne FG du produit.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE:
  • Les bornes SG (mise à la terre du signal) et FG (masse du châssis) sont connectées à l'intérieur du produit.

  • Une fois la borne FG connectée, assurez-vous que le fil est relié à la terre. Si le produit n'est pas relié à la terre, des interférences électromagnétiques (EMI) excessives peuvent survenir.

  • Assurez-vous que le fil de terre soit du même calibre ou supérieur par rapport aux fils d'alimentation.

  • N'utilisez pas des fils en aluminium pour le cordon d'alimentation.

  • Si les extrémités de chaque fil ne sont pas torsadées correctement, les fils peuvent créer un court circuit. Lors de l'insertion d'un fil dans le connecteur, maintenez enfoncé le bouton d'ouverture et insérez le fil pendant que le ressort interne est enfoncé. Il est également possible de sertir et d'insérer une borne à broche ou une borne à embout.

  • Le type de conducteur est un fil rigide ou toronné.

  • Utilisez un fil de cuivre classé pour une température de 75 °C (167 °F) ou supérieure.

  • Utilisez le circuit SELV (Safety Extra-Low Voltage) et le circuit LIM (Limited Energy) pour l'entrée CC.

Cordon d'alimentation CC

Section transversale recommandée

0,75...3,5 mm2 (18...12 AWG)*1

Type de conducteur

Fil massif ou multibrin*2

Longueur du conducteur

*1 Dans le cas d'une entrée de 12 Vcc, il est recommandé d'utiliser des fils épais afin de minimiser les chutes de tension dans le fil.

*2 Lors de l'utilisation de fils toronnés, confirmez le courant admissible du fil.

Fil de mise à la terre CC

Section transversale recommandée

2 mm2 ou plus (14 AWG ou supérieur)

Taille de la borne à anneau*1

  1. Φ4,3 mm (0,17 in) ou plus

  2. 7,2 mm (0,28 in) ou moins

*1 Pour éviter un court-circuit causé par de vis desserrées, utilisez une borne de type sertissage avec un manchon d'isolement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?