EIO0000005082.01

Récupération du système

Pour récupérer le système, un support de récupération est requis. Préparez l'USB de récupération en option (HMIYP6RUSW10B) que vous avez achetée ou l'USB de récupération créée à l'aide de l'outil Recovery USB Creation Tool.

NOTE:
  • L'USB de récupération en option récupère uniquement le système d'exploitation. Si vous avez besoin d'une sauvegarde en plus de la restauration du système d'exploitation, consultez Sauvegarde du système.

  • Lorsque HORM est activé ou immédiatement après la veille prolongée, la sauvegarde ou la récupération du système ne s'exécutera pas correctement. Effectuer la sauvegarde ou la récupération du système après avoir désactivé HORM et mis le produit hors tension.

  1. Insérez le support de récupération dans ce produit.
  2. Mettez le produit sous tension.
  3. Pendant que l'écran de démarrage est affiché, appuyez sur la touche [F7].
  4. Saisissez le mot de passe (mot de passe par défaut : Pw#12345).
  5. Sélectionnez le nom du support de récupération.
    NOTE: Pour l'USB de récupération en option, le nom commence par 'UEFI'. (Le nom ci-dessous est pour référence seulement.)
  6. Si vous récupérez le système avec la clé USB de récupération en option, sélectionnez OK. Pour restaurer le système à l'aide d'une clé USB de récupération créée à l'aide de l'outil Recovery USB Creation Tool, sélectionnez Restore > OK.

    Lors de l'utilisation de la clé USB de récupération en option

    Lors de l'utilisation d'une clé USB de récupération créée à l'aide de l'outil Recovery USB Creation Tool

  7. Sélectionnez le disque à récupérer. S'il y a seulement un stockage, l'écran suivant n'apparaît pas ; passez à l'étape 8.
  8. Si vous utilisez la clé USB de récupération en option ou s'il n'y a qu'un seul fichier de sauvegarde (fichier *.wim) dans la clé USB de récupération créée à l'aide de l'outil Recovery USB Creation Tool, passez à l'étape 9.
    Si vous utilisez une clé USB de récupération créée à l'aide de l'outil Recovery USB Creation Tool, sélectionnez le lecteur intitulé 'Other label' > sélectionnez le fichier de sauvegarde wim > sélectionnez Open.
  9. Sur l'écran de confirmation, sélectionnez OK.
  10. La récupération est lancée.
  11. Une fois la récupération terminée et l'écran suivant s'affiche, retirez le support de récupération du produit et sélectionnez Restart ou Shutdown.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.