EIO0000005082.01

12 pouces et 15 pouces

Avant
A. Capot USB avant
B. USB 2.0 (Type A)*1
C. USB 2.0 (micro-B) (cette interface n'est pas disponible.)
D. Voyant d'état

*1 Par défaut, l'USB avant est désactivé. Pour l'activer, configurez-le dans Launcher.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.