EIO0000005082.01

Sauvegarde du système

Après la configuration du produit, il est recommandé de sauvegarder le système. Préparez une mémoire USB disponible dans le commerce d'une taille de 32 Go ou plus, pour créer une clé USB de sauvegarde.

NOTE: Lorsque HORM est activé ou immédiatement après la veille prolongée, la sauvegarde ou la récupération du système ne s'exécutera pas correctement. Effectuer la sauvegarde ou la récupération du système après avoir désactivé HORM et mis le produit hors tension.
Création de l'USB de sauvegarde
  1. Préparez une clé USB disponible dans le commerce.
  2. Utilisez l'outil Recovery USB Creation Tool pour créer une clé USB de récupération. Téléchargez l'outil Recovery USB Creation Tool à partir de l'URL suivante et créez une clé USB de récupération en suivant les instructions sur le site Web.
    www.se.com/ww/en/download
  3. Insérez la clé USB de récupération créée à l'aide de Recovery USB Creation Tool dans le produit.
  4. Mettez le produit sous tension.
  5. Pendant que l'écran de démarrage est affiché, appuyez sur la touche [F7].
  6. Saisissez le mot de passe (mot de passe par défaut : Pw#12345).
  7. Dans l'écran suivant, sélectionnez l'USB de récupération.
  8. Sélectionnez Backup > OK.
  9. Sélectionnez le disque à sauvegarder. Seul le lecteur C peut être sauvegardé. Si plusieurs périphériques de stockage sont affichés dans la boîte de dialogue, sélectionnez le périphérique de stockage du lecteur C. S'il y a seulement un périphérique de stockage, l'écran suivant n'apparaît pas ; passez à l'étape 10.
  10. Sélectionnez le lecteur intitulé 'Other label', entrez un nom de fichier et sélectionnez Save ou Open.
  11. Sur l'écran de confirmation, sélectionnez OK.
  12. La sauvegarde est lancée.
  13. Une fois la sauvegarde terminée, l'écran suivant s'affiche. Retirez la clé USB de sauvegarde du produit, puis sélectionnez Restart ou Shutdown.

    Pour restaurer le système, consultez Récupération du système.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.