EIO0000005082.01

Contenu de l'emballage

Ce produit a été emballé avec soin, une attention particulière ayant été portée à la qualité. Si toutefois vous constatez que des éléments sont endommagés ou manquants, contactez immédiatement votre distributeur local.

Box Module

Vérifiez que tous les éléments mentionnés sont présents dans votre emballage :

  1. Harmony P6 Basic Box x 1

  2. Attache-câble USB (Type A) x 2 (2 pinces et 2 attaches)

  3. Attache-câble USB (Type C) x 1 (1 pince et 1 attache)

  4. Connecteur d'alimentation CC x 1

  5. Vis M4 x 4 (pour installer le Display Module)

Type de panneau

Vérifiez que tous les éléments mentionnés sont présents dans votre emballage :

  1. Harmony P6 Basic Model x 1

  2. Joint d'installation (fixé sur le produit) x 1

  3. Attaches d'installation (à installer sur un panneau) :

    4 pièces (pour les modèles 12 po, 10 po panoramique et 12 po panoramique)

    8 pièces (pour les modèles 15 po, 15 po panoramique, 19 po panoramique et 22 po panoramique)

  4. Attache-câble USB (Type A) x 2 (2 pinces et 2 attaches)

  5. Attache-câble USB (Type C) x 1 (1 pince et 1 attache)

  6. Connecteur d'alimentation CC x 1

Révision du produit et code QR

Pour connaître la version du produit (PV) et la version du logiciel (SV), consultez l'étiquette du produit.

Vous pouvez également vérifier le contenu de ce manuel à l'aide du code QR indiqué sur l'étiquette du produit. Confirmez l'endroit du code QR ci-dessous et consultez le manuel.

  1. Cette marque indique que vous pouvez vous référer aux exigences de câblage de ce manuel en utilisant le code QR. Reportez-vous à la section Câblage de l'alimentation électrique.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.