EIO0000005082.01

RS-422/485 isolé x 2

Contenu de l'emballage

  1. Support du module RS-422/485

  2. Vis M3 x 3

  3. Vis M.2 x 1

  4. Carte M.2 RS-422/485

  5. Feuille d'isolation

Caractéristiques

  1. COM4

  2. COM3

Référence du produit

HMIYP6M2R42P2

Transmission asynchrone

RS-422 (isolé) x 2, RS-485 (isolé) x 2

Longueur des données

7 ou 8 bits

Bit d'arrêt

1 ou 2 bits

Parité

Aucun, impair ou pair

Contrôle du débit

Contrôle de flux logiciel : Xon/Xoff

Contrôle automatique de la direction

Configuration nécessaire. Consultez Paramètres du port.

Annulation Echo

Toujours activé

Vitesse de transmission des données

2 400...115 200 bps

Connecteur

D-Sub 9 broches (fiche)

ID de clé M.2

Clé B

L'interface série est isolée. Les bornes SG (mise à la terre du signal) et FG (masse du châssis) ne sont pas connectées à l'intérieur du produit. Lorsque le connecteur d'interface série est D-Sub, connectez le fil FG à l'extérieur.

DANGER
CHOC ÉLECTRIQUE ET INCENDIE
Lors de l'utilisation de la borne SG pour relier un périphérique externe à ce produit :
  • Vérifiez qu'il n'y a pas de boucle de terre lors de l'installation du système.
  • Connectez la borne SG à un équipement distant lorsque le périphérique externe n'est pas isolé.
  • Connectez la borne SG sur une connexion de masse fiable et connue afin de réduire le risque d'endommager le circuit.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
PERTE DE COMMUNICATION
  • N'exercez pas un stress trop important sur les ports de communication de toutes les connexions.
  • Fixez solidement les câbles de communication au mur du panneau ou à l'armoire.
  • Utilisez un connecteur D-Sub à 9 broches avec des vis de montée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
NOTE: N'utilisez que le courant nominal.

Affectation de broches

RS-422: Connecteur D-Sub 9 broches

Côté module :

Broche n°

RS-422

Nom du signal

Sens

Description

1

TxD-

Sortie

Émission de données -

2

TxD+

Sortie

Émission de données +

3

RxD+

Entrée

Réception de données +

4

RxD-

Entrée

Réception de données -

5

SG

Mise à la terre du signal (isolé)

6

NC

Aucune connexion

7

NC

Aucune connexion

8

NC

Aucune connexion

9

NC

Aucune connexion

Boîtier

FG

Masse du châssis

La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).


RS-485: Connecteur D-Sub 9 broches

Côté module :

Broche n°

RS-485

Nom du signal

Sens

Description

1

Données-

Entrée/Sortie

Données de communication -

2

Données+

Entrée/Sortie

Données de communication +

3

NC

Aucune connexion

4

NC

Aucune connexion

5

SG

Mise à la terre du signal (isolé)

6

NC

Aucune connexion

7

NC

Aucune connexion

8

NC

Aucune connexion

9

NC

Aucune connexion

Boîtier

FG

Masse du châssis

La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).

Installation du module RS-422/485

  1. Coupez l'alimentation du Box Module.

  2. Touchez le boîtier ou la connexion de masse (non pas l'alimentation) pour décharger toute charge électrostatique de votre corps.

  3. Retirez les 3 vis situées sur la face avant du Box Module.

  4. Retirez le couvercle d'interface optionnel.

  5. Placez la feuille d'isolation sur le panneau.

  6. Insérez la vis M.2 dans l'emplacement de la carte M.2 RS-422/485.

  7. Insérez la carte M.2 RS-422/485 dans l'emplacement prévu à cet effet sur le produit.

  8. Poussez la carte M.2 RS-422/485 et serrez-la avec la vis M.2.

    NOTE:
    • Il est recommandé d'utiliser un tournevis cruciforme nº 1.

    • Le couple nécessaire est de 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  9. Connectez le câble du port du support du module RS-422/485 à la prise de la carte M.2 RS-422/485.

  10. Fixez le support du module RS-422/485 sur le produit et le serrez avec des vis M3.

    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  11. Placez le couvercle de l'interface optionnelle sur le Box Module.

  12. Fixez le couvercle de l'interface optionnelle sur le Box Module à l'aide des vis.

    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,3 N•m (2,7 lb-in).

Paramètre du port

Le paramètre de résistance terminale est nécessaire lors de l'utilisation du RS-422/485 isolé x 2. Configurez-la en consultant le tableau suivant. La commutation entre RS-485 et RS-422 est également configurée à l'aide du commutateur DIP.

Commutateur Dip

Éteint

Allumé

Description

1

Normal

Terminaison (120 ohms)

Par défaut : OFF pour COM3

2

Normal

Terminaison (120 ohms)

Par défaut : OFF pour COM4

3

RS–485

RS–422

Par défaut : OFF

4

Non utilisé (désactivé)

Par défaut : OFF

Outre les paramètres des commutateurs DIP, les deux ports doivent également être réglés dans le Gestionnaire de périphériques de Windows®.

NOTE: Le contrôle automatique de la direction est automatiquement activé avec ce paramètre.
  1. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques Windows®.

  2. Ouvrez Ports.

  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le port auquel RS-485 ou RS-422 est attribué.

  4. Sélectionnez Properties et ouvrez l'onglet Port Settings.

  5. Cochez la case RS-485.

    NOTE:
    • Cochez la case RS-485 même pour RS-422.

    • Ne modifiez pas les paramètres autres que RS-485.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.