EIO0000005082.01

Indications de voyant du Box Module

Voyant d'état

Couleur

État

Description

Vert

Allumé

S0 (en fonctionnement)

Orange

Allumé

S3

Clignotant

Le système démarre.

Rouge

Allumé

S4, S4 (arrêt hybride)*1, S5

-

Éteint

G3 (alimentation coupée)

*1 S4 (arrêt hybride) est S5 lorsque le démarrage rapide de Windows® est activé

Événements de réveil

Voici un tableau indiquant les états qui sont définis sur l'état de démarrage normal (S0) lorsque chaque action est exécutée.

État ACPI

État d'alimentation

Mise sous tension

Bouton d'alimentation en position ON

Wake on LAN

Entrée tactile

Équipement USB*1

S3

Mise en veille

S4

Mise en veille prolongée

S4 (arrêt hybride)

Mise en veille prolongée

S5

Mode veille

G3

Arrêt mécanique

*1 Limité aux périphériques USB qui prennent en charge la fonction de réveil à distance.

NOTE: Si vous mettez l'appareil sous tension lorsque l'état G3 est défini, il passe directement à l'état S0.

Voyant d'accès au stockage

Couleur

État

Description

Vert

Allumé

Le stockage est en cours d'accès.

-

Éteint

Le stockage n'est pas accédé.

Voyant Erreur

Couleur

État

Description

Rouge

Allumé

Une erreur est détectée*1

-

Éteint

Fonctionnement normal

*1 Les erreurs détectées dépendent de l'application utilisée. Pour activer cette fonctionnalité, une API est requise. Consultez API.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.