EIO0000005082.01

Calibration

Étalonne les coordonnées tactiles.

NOTE:
  • N'étalonnez pas à l'aide des paramètres Tablet PC Settings > Adjustment du panneau de commande. Si l'écran tactile doit être étalonné, suivez la méthode d'étalonnage indiquée ici.

  • Avant d'exécuter l'étalonnage, dans les paramètres d'affichage de Windows, définissez [Échelle et disposition] sur 100 % pour l'affichage associé. Vous ne pouvez pas étalonner correctement à l'aide d'autres paramètres de mise à l'échelle.

Les instructions de l'écran Calibration sont différentes entre les écrans à pellicule analogiquement résistive et capacitatifs résistifs (P-CAP). Exécutez l'étalonnage selon les instructions de l'écran.

Écran avec dalle résistive analogique

Écran avec dalle capacitive projetée

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.