EIO0000005082.01

Installation du Display Module sur le Box Module

AVIS
ENVELOPPE CASSÉE
N'exercez pas un couple supérieur à celui indiqué.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Placez le Display Module sur une surface de niveau plane, l'écran d'affichage étant orienté vers le bas.
  2. Couvrez le Box Module de sorte que son contour s'ajuste aux lignes de guidage et que vous puissiez insérer les broches de montage à travers les orifices.
    1. Ligne de guidage de l'Advanced Box

    2. Ligne de guidage du Standard Box/Basic Box

    3. Broches d'installation

  3. Serrez les vis M4 (4 pièces) pour fixer le Box Module.
    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,7 N•m (6,2 lb-in).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.