EIO0000005082.01

Noms de modèle

Le Box Module et le Type de panneau sont désignés comme suit.

Le Type de panneau est un modèle tout-en-un dans lequel le Box Module et le Display Module sont déjà connectés.

  Box Module Type de panneau
Atom Basic Box Basic Model ●● pouces/●● pouces panoramique
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.