EIO0000005082.01

Interface série (COM sur le Box Module)

Introduction

L'interface série n'est pas isolée. Les bornes SG (mise à la terre du signal) et FG (masse du châssis) sont connectées à l'intérieur du produit. Lorsque le connecteur d'interface série est D-Sub, connectez le fil FG à l'extérieur.

DANGER
CHOC ÉLECTRIQUE ET INCENDIE
Lors de l'utilisation de la borne SG pour relier un périphérique externe à ce produit :
  • Vérifiez qu'il n'y a pas de boucle de terre lors de l'installation du système.
  • Connectez la borne SG à un équipement distant lorsque le périphérique externe n'est pas isolé.
  • Connectez la borne SG sur une connexion de masse fiable et connue afin de réduire le risque d'endommager le circuit.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
PERTE DE COMMUNICATION
  • N'exercez pas un stress trop important sur les ports de communication de toutes les connexions.
  • Fixez solidement les câbles de communication au mur du panneau ou à l'armoire.
  • Utilisez un connecteur D-Sub à 9 broches avec des vis de montée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
NOTE: N'utilisez que le courant nominal.

RS-232C

Connecteur D-Sub 9 broches

Côté produit :

Broche n°

RS-232C

Nom du signal

Sens

Description

1

CD

Entrée

Détection de porteuse

2

RD(RXD)

Entrée

Réception de données

3

SD(TXD)

Sortie

Émission de données

4

ER(DTR)

Sortie

Terminal de données prêt

5

SG

-

Mise à la terre du signal (non isolé)

6

DR(DSR)

Entrée

Ensemble de données prêt

7

RS(RTS)

Sortie

Demande d'émission

8

CS(CTS)

Entrée

Prêt pour émission

9

CI (RI)

Entrée

Affichage d'état appelé

Boîtier

FG

-

Masse du châssis (commun à SG)

La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).

RS-422/485

Connecteur D-Sub 9 broches

Côté produit :

Broche n°

RS-422/485

Nom du signal

Sens

Description

1

RDA

Entrée

Réception de données A (+)

2

RDB

Entrée

Réception de données B (+)

3

SDA

Sortie

Émission de données A (+)

4

ERA*1

Sortie

Terminal de données prêt A (+)

5

SG

-

Mise à la terre du signal (non isolé)

6

CSB*1

Entrée

Prêt pour émission B (-)

7

SDB

Sortie

Émission de données B (-)

8

CSA*1

Entrée

Prêt pour émission A (+)

9

ERB*1

Sortie

Terminal de données prêt B (-)

Boîtier

FG

-

Masse du châssis (commun à SG)

*1 En mode RS-422, ces signaux de contrôle ne sont disponibles que lorsque le mode IHM est sélectionné dans le BIOS UEFI. Reportez-vous à la section Paramètres des interfaces série du Box Module.

La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.