EIO0000005082.01

Changement du mot de passe UEFI BIOS

Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de changer le mot de passe par défaut (Pw#12345). Voici la procédure pour changer le mot de passe.
NOTE: Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères.
  1. Affichez l'écran BIOS. Consultez Menu de configuration UEFI BIOS.
  2. Sélectionnez Security.
  3. Sélectionnez Administrator Password.
  4. La boîte de dialogue Enter Current password apparaît. Entrez le mot de passe actuel.
  5. La boîte de dialogue Create New Password apparaît. Saisissez le nouveau mot de passe.
  6. La boîte de dialogue Confirm New Password apparaît. Entrez le même mot de passe que celui entré à l'étape 5.
  7. Appuyez sur la touche [F4].
  8. Sélectionnez Yes dans la boîte de dialogue Save & Exit Setup.
  9. Le produit est redémarré.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.