Tipo inibizione (Tipo inib.)
È possibile configurare il tipo di inibizione a seconda del sistema senza messa a terra con varie linee di alimentazione.
Per questo parametro sono disponibili due valori:
Valore | Descrizione |
---|---|
Int. (predefinito) | Durante lo stato di inibizione, il relè del dispositivo viene scollegato dalla rete esterna. Quando l'iniezione è abilitata, viene avviata automaticamente una verifica automatica prima di tornare alla schermata di monitoraggio dell'isolamento predefinita. |
Est. | Durante lo stato
di inibizione, il relè del dispositivo viene collegato alla rete
esterna. Quando l'iniezione è abilitata, il dispositivo
visualizza la schermata di monitoraggio dell'isolamento predefinita.
NOTA: la verifica automatica non viene avviata.
|