7ZH02-0423-03

示例应用:监测未接地电力系统的绝缘并将绝缘故障位置发送给监控器

您可以使用 IMD 和绝缘故障定位器监控未接地电力系统,并将警报发送给监控器。

未接地电力系统中包括中性点未接地的变压器。

绝缘由 IMD 监控,其绝缘警报和预防性绝缘警报输出连接到联网设备(例如:PLC)上的可用输入。此设备通过通讯网络连接到监控器。

使用 XD301、XD312 或 IFL 设备确定绝缘故障。XD301、XD312 或 IFL* 输出继电器连接到联网设备上的可用输入。

XRM 移动绝缘故障定位仪用于精确定位发生绝缘故障的位置。

注: 在这种情况下,只有绝缘警报、预防性绝缘警报和故障通道信息可供监控器使用。
本页的QR代码

这有帮助吗?