7ZH02-0423-03

示例应用:未接地电力系统绝缘监控和连接到通信网络的绝缘故障位置

您可以使用 IMD 监控未接地电力系统并提供远程显示和配置功能。

未接地电力系统中包括中性点未接地的变压器。

当 IMD 通过 Modbus 连接链接到监控器时,支持以下操作:

  • 显示屏: 产品状态,绝缘报警的状态(有效、无效、已确认),预防性绝缘报警的状态,最近 30 个带时间标记的事件的详细信息,R 和 C 的值,用于创建在不同时期监控这些值的表或曲线

  • 远程配置产品。除 Modbus 参数外,所有设置均可远程访问。

使用 XD308C 绝缘故障定位设备以及 XLI300 通信接口或 IFL*,也可以使监控器能够远程监视所有支路,从而精确报告任何绝缘故障位置。

XRM 移动绝缘故障定位仪用于精确定位发生绝缘故障的位置。

注: 借助以太网网关可以使用现有的以太网网络。
本页的QR代码

这有帮助吗?