7FR02-0423-03

Filtrage

Vous pouvez régler le paramètre de filtrage en fonction de l’application surveillée.

Ce paramètre est utilisé pour lisser les valeurs de mesure d’isolement qui dépendent toujours de l’équipement en fonctionnement dans l’application. Les critères sont :

  • Nombre de charges

  • Type de charges

  • Taille du système (effet de capacitance)

  • Commutation de charges

L’appareil est conçu pour offrir une mesure précise de la résistance d’isolement et de la capacitance sur des systèmes très perturbées avec des appareils électroniques.Tette fonctionnalité améliore la stabilité des mesures afin d’éviter la fluctuation de l’affichage, les alarmes d’isolement transitoire indésirables et les alarmes d’isolement préventives. Le temps de réponse associé à la fonction de filtrage n’affecte pas le système électrique non mis à la terre. Trois valeurs sont disponibles pour ce paramètre :

Le tableau suivant est applicable aux modèles IM400N :

Valeur Temps de réponse requis pour détecter un défaut d’isolement (pour C = 1 μF) Utilisation recommandée Fréquence d’actualisation de la mesure
4 s 4 secondes

Utiliser en mode de maintenance.

Diagnostiquer les variations rapides de la résistance d’isolement et la capacitance de fuite.

Utiliser dans les cas suivants :

  • Détecter les défauts d’isolement transitoires de courte durée.

  • Localiser manuellement les défauts d’isolement par l’ouverture des disjoncteurs.

0,8 s
40 s (par défaut) 40 secondes

Utiliser en mode de fonctionnement.

Pour contrôler l’isolement des installations classiques.

8 s
400 s 400 secondes

Utiliser en mode de fonctionnement.

Pour contrôler l’isolement des installations fortement perturbées et/ou des installations avec capacitance de fuite élevée.

80 s

Le tableau suivant est applicable aux modèles IM400THRN :

Valeur Temps de réponse requis pour détecter un défaut d’isolement (pour C = 1 μF) Utilisation recommandée Fréquence d’actualisation de la mesure
2 s 2 secondes

Utiliser en mode de maintenance.

Diagnostiquer les variations rapides de la résistance d’isolement et la capacitance de fuite.

Utiliser dans les cas suivants :

  • Détecter les défauts d’isolement transitoires de courte durée.

  • Localiser manuellement les défauts d’isolement par l’ouverture des disjoncteurs.

0,4 s
20 s (par défaut) 20 secondes

Utiliser en mode de fonctionnement.

Pour contrôler l’isolement des installations classiques.

4 s
200 s 200 secondes

Utiliser en mode de fonctionnement.

Pour contrôler l’isolement des installations fortement perturbées et/ou des installations avec capacitance de fuite élevée.

40 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?