简介
IEC 标准的 MicroLogic Active 控制单元 - 概述
MasterPacT MTZ 断路器(带有 MicroLogic Active 控制单元)可提供保护、测量、诊断和通讯等功能。
MicroLogic Active 控制单元可实现本地操作并监测 MasterPacT MTZ 断路器。
IEC 标准的 MicroLogic Active 控制单元包括:
-
支持 NFC 无线通讯但不支持 Zigbee 无线通讯:
-
MicroLogic Active 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A
-
MicroLogic Active 2.0 E, 5.0 E, 6.0 E
-
-
支持 NFC 和 Zigbee 无线通讯:
-
MicroLogic Active 2.0 AP, 5.0 AP, 6.0 AP
-
MicroLogic Active 2.0 EP, 5.0 EP, 6.0 EP
-
-
不支持无线通讯:MicroLogic Active 6.0 Ei
惯例
在本指南中,电气相被描述为相 1、相 2、相 3,其中涉及 IEC 标准。
IEC 标准的 MicroLogic Active 控制单元产品系列
下表显示了 MasterPacT MTZ 断路器(带 IEC 标准的 MicroLogic Active 控制单元)提供的标准功能:
|
功能 |
MicroLogic Active 2.0 A/AP |
MicroLogic Active 5.0 A/AP |
MicroLogic Active 6.0 A/AP |
MicroLogic Active 2.0 E/EP |
MicroLogic Active 5.0 E/EP |
MicroLogic Active 6.0 E/EP/Ei |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
商业型号 |
LV933071/LV933071W |
LV933072/LV933072W |
LV933073/LV933073W |
LV947600/LV947600W |
LV947602/LV947602W |
LV947603/LV947603W/LV949603 |
|
长延时过流保护 (L) |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
短延时过流保护 (S) |
– |
✔ |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
|
瞬时过流保护 (I) |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
接地故障保护 (G) |
– |
– |
✔ |
– |
– |
✔ |
|
中性线保护 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
欠压保护 |
– |
– |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
|
过电压保护 |
– |
– |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
|
过流和脱扣原因指示器 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
区域选择联锁 |
– |
✔ |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
|
脱扣日志 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
设置变更可追溯性 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
电流测量 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
电压、功率和电能测量 |
– |
– |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
|
嵌入式诊断 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
MicroLogic Active 更换
MicroLogic Active 控制单元可在现场更换。
有关详细信息,请参阅 MicroLogic Active 更换。
通讯可用性
MicroLogic Active 控制单元支持有线和无线通讯。
|
通讯类型 |
MicroLogic Active 6.0 Ei |
MicroLogic Active A/E |
MicroLogic Active AP/EP |
|---|---|---|---|
|
通过 NFC 连接进行无线通讯 |
– |
✔ |
✔ |
|
通过 Zigbee 连接进行无线通讯 |
– |
– |
✔ |
|
通过 USB-C 端口进行有线通信 |
✔ |
✔ |
✔ |
|
使用可选 BCIM 模块,通过 ULP 系统进行有线通讯 |
✔ |
✔ |
✔ |
有线通讯
MicroLogic Active 控制单元支持本地和远程有线通讯。
本地有线通讯通过 USB-C 端口到以下目标的连接来启用:
-
运行 EcoStruxure Power Device 应用 的 Android 智能手机(籍由 USB OTG 连接)
-
运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC
使用通过 BCIM 系统连接到以下目标的可选 ULP 模块,启用远程有线通讯:
-
采用 Modbus TCP/IP 协议的 Ethernet 通讯网络
-
采用 Modbus-SL 协议的串行线路通讯网络
下图举例显示了 MicroLogic Active 控制单元如何在有线数字系统范围内通讯:
-
FDM121 显示器
-
ULP 端口模块
-
MasterPacT MTZ2 抽出式断路器
-
带 BCIM 模块的 MicroLogic Active 控制单元
-
Go2SE 登录页
-
EIFE 接口
-
EcoStruxure Power Device 应用(通过 USB OTG 连接)
-
利用 EcoStruxure Power Commission 软件(通过 USB-C 连接)
-
IFE 接口
-
COM 端子块
-
MasterPacT MTZ2 断路器
-
Panel Server
- IFM 接口
-
MasterPacT MTZ1 断路器
-
Panel Server、EIFE 或 IFE 网页
无线通讯
除有线通讯外,MicroLogic Active 控制单元还支持本地无线通讯。
本地无线通讯包括:
-
NFC 无线连接,至运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机
-
Zigbee 无线连接,至 Panel Server 网关 (仅限 MicroLogic Active AP/EP 控制单元)
下图举例显示了 MicroLogic Active 控制单元如何在无线数字系统范围内通讯:
A MicroLogic Active 控制单元
B Go2SE 登录页
C 利用 EcoStruxure Power Device 应用 通过 NFC 无线通讯
D 利用 Panel Server 通过 Zigbee 无线通讯,仅适用于 MicroLogic Active AP/EP 控制单元
E POI Plus,配有能源管理软件的工业工作站
F EcoStruxure Power Operation (PO) 软件
G EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME) 软件
H Panel Server 网页