DOCA0265ES-07

Presentación

Unidades de control MicroLogic Active para la norma IEC - Descripción general

Los interruptores automáticos MasterPacT MTZ que incluyen unidades de control MicroLogic Active ofrecen funciones de protección, medición, diagnóstico y comunicación.

Las unidades de control MicroLogic Active permiten el funcionamiento y la supervisión locales de interruptores automáticos MasterPacT MTZ.

Las unidades de control MicroLogic Active para la norma IEC son:

  • Con comunicación inalámbrica NFC y sin comunicación inalámbrica Zigbee:

    • MicroLogic Active 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A

    • MicroLogic Active 2.0 E, 5.0 E, 6.0 E

  • Con comunicación inalámbrica NFC y Zigbee:

    • MicroLogic Active 2.0 AP, 5.0 AP, 6.0 AP

    • MicroLogic Active 2.0 EP, 5.0 EP, 6.0 EP

  • Sin comunicación inalámbrica: MicroLogic Active 6.0 Ei

Convención

Para esta guía, las fases eléctricas se describen como fase 1, fase 2 y fase 3 y cubren la norma IEC:

Gama de unidades de control MicroLogic Active para la norma IEC

En la tabla siguiente se indican las funciones estándar disponibles en interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidades de control MicroLogic Active para la norma IEC:

Función

MicroLogic Active 2.0 A/AP

MicroLogic Active 5.0 A/AP

MicroLogic Active 6.0 A/AP

MicroLogic Active 2.0 E/EP

MicroLogic Active 5.0 E/EP

MicroLogic Active 6.0 E/EP/Ei

Referencia comercial

LV933071/LV933071W

LV933072/LV933072W

LV933073/LV933073W

LV947600/LV947600W

LV947602/LV947602W

LV947603/LV947603W/LV949603

Protección contra sobrecorriente de largo retardo (L)

Protección contra sobrecorriente de corto retardo (S)

Protección contra sobrecorriente instantánea (I)

Protección de defecto a tierra (G)

Protección del neutro

Protección contra infratensión

Protección contra sobretensión

Indicadores de causa de sobrecorriente y disparo

Enclavamiento selectivo de zona

Historial de disparos

Trazabilidad de modificación de ajustes

Medida de las corrientes

Medida de tensión, potencia y energía

Diagnósticos integrados

NOTA: La referencia comercial está impresa en la parte frontal de la unidad de control MicroLogic Active y también identifica la norma.

Sustitución de MicroLogic Active

Las unidades de control MicroLogic Active pueden sustituirse in situ.

Para obtener más información, consulte Sustitución de MicroLogic Active.

Disponibilidad de comunicación

Las unidades de control MicroLogic Active admiten comunicación por cable e inalámbrica.

Tipo de comunicación

MicroLogic Active 6.0 Ei

MicroLogic Active A/E

MicroLogic Active AP/EP

Comunicación inalámbrica a través de la conexión NFC

Comunicación inalámbrica a través de la conexión Zigbee

Comunicación por cable a través del puerto USB-C

Comunicación por cable a través del sistema ULP, mediante el módulo opcional BCIM

Comunicación por cable

Las unidades de control MicroLogic Active admiten comunicación local y remota por cable.

La comunicación local por cable se habilita mediante la conexión a través del puerto USB-C a:

  • Un smartphone Android que tenga instalada la EcoStruxure Power Device a través de una conexión USB OTG

  • Un PC que tenga instalado el software EcoStruxure Power Commission

La comunicación remota por cable se habilita mediante el módulo opcional BCIM conectado a través del sistema ULP a:

  • Una red de comunicación Ethernet con el protocolo Modbus TCP/IP

  • Una red de comunicación de línea serie con el protocolo Modbus-SL

En el siguiente diagrama se muestran ejemplos de cómo se comunican las unidades de control MicroLogic Active dentro de un sistema digital por cable:


Ethernet

Conexión USB

Conexión USB OTG

  1. Pantalla FDM121

  2. Módulo de puerto ULP

  3. Interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ2

  4. Unidad de control MicroLogic Active con módulo BCIM

  5. Página de inicio de Go2SE

  6. Interfaz de EIFE

  7. EcoStruxure Power Device a través de una conexión USB OTG

  8. Software EcoStruxure Power Commission a través de una conexión USB-C

  9. Interfaz de IFE

  10. Bloque de terminales COM

  11. Interruptor automático MasterPacT MTZ2

  12. Panel Server

  13. Interfaz de IFM
  14. Interruptor automático MasterPacT MTZ1

  15. Páginas web del Panel Server, EIFE o IFE

Comunicación inalámbrica

Además de la comunicación por cable, las unidades de control MicroLogic Active admiten la comunicación inalámbrica local.

NOTA: La comunicación inalámbrica no está disponible con la unidad de control MicroLogic Active 6.0 Ei.

La comunicación inalámbrica local incluye:

En el siguiente diagrama se muestra un ejemplo de cómo se comunican las unidades de control MicroLogic Active dentro de un sistema digital inalámbrico:

Ethernet

Comunicación inalámbrica Zigbee

A Unidad de control MicroLogic Active

B Página de inicio de Go2SE

C EcoStruxure Power Device a través de la comunicación inalámbrica NFC

D Panel Server a través de la comunicación inalámbrica Zigbee, solo para unidades de control MicroLogic Active AP/EP

E POI Plus, estación de trabajo industrial con software de gestión de energía

F Software EcoStruxure Power Operation (PO)

G Software EcoStruxure Power Monitoring Expert (PME)

H Páginas web de Panel Server

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?