DOCA0265ZH-07

ULP 有线通讯

描述

ULP 有线通讯选件使 MicroLogic Active 控制单元能够与 IFMIFEEIFE 接口共享数据集,并将其暴露给任何拥有 Modbus 客户端通讯通道的超级用户。

ULP 有线通讯选件适用于配有 BCIM 模块的 MicroLogic Active 控制单元。

MicroLogic Active 控制单元可以连接到:

  • 采用 Modbus 协议的 RS 485 串行线路网络,期间需使用用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口(部件号 LV434000)。

  • 采用 Modbus TCP/IP 协议的 Ethernet 网络,期间需使用:

    • 用于单个断路器的 IFE 以太网接口。

    • IFE 以太网交换机服务器。

    • 用于 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式以太网接口。

有关详情:

可用数据

危险
电击、爆炸或电弧闪光危险
  • 在设备表面或内部作业之前,不要仅依赖 ULP 有线通讯提供的断路器状态。
  • 不要仅依赖 ULP 有线通讯提供的 ERMS 状态。在设备上或设备内部进行操作之前,利用蓝色 ERMS LED 检查 ERMS 状态。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

可通过 ULP 有线通讯获得以下 MicroLogic Active 控制单元数据:

  • MicroLogic Active 控制单元的设备标识信息

  • 电气网络设置

  • 断路器状态

  • 断路器脱扣原因

  • 断路器 ERMS 状态

  • 断路器报警状态

  • 断路器健康状态

  • 测量信息

使用 ULP 有线通讯的前提条件

使用 ULP 有线通讯的前提条件:

  • MicroLogic Active 控制单元硬件版本不得低于 002.000.000。不兼容较早的硬件版本,必须更换 MicroLogic Active 控制单元。

  • MicroLogic Active 控制单元固件版本不得低于 004.000.000。不兼容较早的固件版本。

  • 必须在 MicroLogic Active 控制单元背面安装 BCIM 模块。

  • 必须配置 BCIM 模块的存在。将 BCIM 模块嵌入新断路器时,会自动执行这种配置。如果更换 MicroLogic Active 控制单元,则必须在 MicroLogic Active HMI 上进行手动配置。

  • MicroLogic Active 控制单元必须由非 SELV 24 Vdc 电源供电。

  • BCIM 模块必须由 SELV 24 Vdc 电源供电。

有关详情:

预定义事件

该功能生成下列事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1800 (6144)

BCIM 模块通讯丢失

诊断

中等

0x1801 (6145)

BCIM 更新失败

操作

0x1802 (6146)

BCIM 处于关键状态

诊断

中等

0x1803 (6147)

BCIM 处于非关键状态

诊断

中等

建议操作

代码

事件

建议操作

0x1800 (6144)

BCIM 模块通讯丢失

检查 BCIM 模块的电源。检查 ULP 电缆连接。

0x1801 (6145)

BCIM 更新失败

重新启动固件更新程序。如果依然显示此消息,则计划更换 BCIM 模块。

0x1802 (6146)

BCIM 处于关键状态

更换 BCIM 模块。

0x1803 (6147)

BCIM 处于非关键状态

断开并重连 BCIM 24 Vdc 电源。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?