DOCA0265ES-07

Comunicación por cable ULP

Descripción

La opción de comunicación por cable ULP permite a la unidad de control MicroLogic Active compartir su conjunto de datos con una interfaz IFM, IFE o EIFE, y exponerlo a cualquier supervisor que disponga de un canal de comunicación cliente Modbus.

La opción de comunicación por cable ULP está disponible para las unidades de control MicroLogic Active equipadas con un módulo BCIM.

La unidad de control MicroLogic Active puede conectarse a:

  • Una red de línea serie RS-485 con protocolo Modbus a través de una interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático con número de referencia LV434000.

  • Una red Ethernet con protocolo Modbus TCP/IP mediante:

    • La interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático

    • El servidor de panel de conmutación Ethernet IFE

    • La interfaz Ethernet EIFE incorporada para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ

Para obtener más información:

Datos disponibles

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • No confíe únicamente en el estado del interruptor automático que le proporciona la comunicación por cable ULP antes de trabajar con el equipo o en su interior.
  • No confíe únicamente en el estado de ERMS que le proporciona la comunicación por cable ULP. Use el indicador LED azul ERMS para comprobar el estado de ERMS antes de trabajar con el equipo o en su interior.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Los siguientes datos de la unidad de control MicroLogic Active están disponibles a través de la comunicación por cable ULP:

  • Información de identificación del dispositivo para la unidad de control MicroLogic Active

  • Configuración de la red eléctrica

  • Estado del interruptor automático

  • Causa del disparo del interruptor automático

  • Estado de ERMS del interruptor automático

  • Estado de alarma del interruptor automático

  • Estado funcional del interruptor automático

  • Información de medición

Requisitos previos para usar la comunicación por cable ULP

Los requisitos previos para usar la comunicación por cable ULP son:

  • La versión de hardware de la unidad de control MicroLogic Active debe ser posterior o igual a la 002.000.000. Las versiones de hardware anteriores no son compatibles, por lo que será necesario sustituir la unidad de control MicroLogic Active.

  • La versión de firmware de la unidad de control MicroLogic Active debe ser posterior o igual a la 004.000.000. Las versiones anteriores del firmware no son compatibles.

  • El módulo BCIM debe instalarse en la parte posterior de la unidad de control MicroLogic Active.

  • La presencia del módulo BCIM debe configurarse. Esta configuración se realiza automáticamente cuando el módulo BCIM se integra en un nuevo interruptor automático. Si se sustituye la unidad de control MicroLogic Active, es necesario realizar una configuración manual en la HMI de MicroLogic Active.

  • La unidad de control MicroLogic Active debe alimentarse con una fuente de alimentación de 24 V CC que no sea MBTS.

  • El módulo BCIM debe alimentarse con una fuente de alimentación MBTS de 24 V CC.

Para obtener más información:

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x1800 (6144)

Pérdida de comunicación con el BCIM

Diagnóstico

Media

0x1801 (6145)

Actualización de BCIM fallida

Funcionamiento

Baja

0x1802 (6146)

BCIM en estado crítico

Diagnóstico

Media

0x1803 (6147)

BCIM en estado no crítico

Diagnóstico

Media

Acciones recomendadas

Código

Evento

Acciones recomendadas

0x1800 (6144)

Pérdida de comunicación con el BCIM

Compruebe la fuente de alimentación del módulo BCIM. Compruebe la conexión por cable ULP.

0x1801 (6145)

Actualización de BCIM fallida

Reinicie el procedimiento de actualización del firmware. Si vuelve a aparecer el mensaje, planifique la sustitución del módulo BCIM.

0x1802 (6146)

BCIM en estado crítico

Sustituya el módulo BCIM.

0x1803 (6147)

BCIM en estado no crítico

Desconecte y vuelva a conectar la fuente de alimentación BCIM de 24 V CC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?