DOCA0265ES-07

Botón de información de disparo/prueba/restablecimiento

El Botón realiza las siguientes funciones:

  • Información del disparo

  • Prueba de la batería interna y comprobación de la funcionalidad del indicador LED de causa del disparo

  • Restablecimiento de eventos retenidos

Información del disparo

Después de un evento de disparo, mantenga pulsado el Botón durante menos de 3 segundos para obtener información sobre la causa del disparo.

Cuando se produce un evento de disparo, el indicador LED de causa del disparo relacionado se apaga al cabo de 2 horas. Para volver a encender el LED de causa del disparo, pulse el Botón durante menos de 3 segundos.

Prueba

Para probar la batería interna o comprobar la funcionalidad del indicador LED de causa del disparo, mantenga pulsado el Botón durante menos de 3 segundos en cualquier momento.

Los indicadores LED de causa del disparo se apagan durante un segundo y, a continuación, realizan una de las acciones siguientes:

  • Se mantienen encendidos: la batería funciona correctamente.

  • Parpadean secuencialmente: la batería está a punto de agotar su vida útil. Sustituya la batería.

  • No se encienden: verifique que se haya extraído correctamente la banda de plástico de la batería. Si la banda de la batería se ha extraído correctamente pero los indicadores LED siguen sin encenderse, sustituya la batería.

NOTA: Esta prueba debe realizarse inmediatamente después de sustituir la batería interna para comprobar el correcto funcionamiento de la nueva batería. Posteriormente, puede realizarse en cualquier momento de la vida útil de la batería interna.

Restablecimiento

Mantenga pulsado el Botón durante más de 3 segundos para restablecer los eventos retenidos, por ejemplo, los eventos de disparo.

Los indicadores LED de causa del disparo se apagan y la barra Status vuelve a mostrarse de color verde.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.